大家好、
我们注意到 ADS124S06的一个奇怪行为。 在执行断电命令后、除非我们发送以下命令序列、否则器件似乎无法再唤醒:
停下
唤醒
启动
我们希望对转换器断电、因为我们有两个正在读取转换器的 MCU、两个微控制器的转换结果必须相同。 因此、我们认为、如果我们对转换器断电、我们可以获得这种行为。
我们缺少什么吗?
转换器的配置方式如下:
- PGA 旁路
-连续转换
采样率:5SPS
-从 AIN4-AIN5读取
-振荡器:内部
-电压基准:外部(5V 直流)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们注意到 ADS124S06的一个奇怪行为。 在执行断电命令后、除非我们发送以下命令序列、否则器件似乎无法再唤醒:
停下
唤醒
启动
我们希望对转换器断电、因为我们有两个正在读取转换器的 MCU、两个微控制器的转换结果必须相同。 因此、我们认为、如果我们对转换器断电、我们可以获得这种行为。
我们缺少什么吗?
转换器的配置方式如下:
- PGA 旁路
-连续转换
采样率:5SPS
-从 AIN4-AIN5读取
-振荡器:内部
-电压基准:外部(5V 直流)
高 PLCmatic、
您所期望的行为与使用 START/SYNC 引脚类似。 当使用启动/停止命令时、控制序列会稍有不同。 部分原因是由于各种潜在的运行模式、因此用于控制器件的状态机变得更加复杂。 最简单的解释方法是查看 ADS124S06数据表第58页的图82中的工作流程图。 正常流程是器件上电进入待机模式。 START 命令会开始转换周期、如果处于连续转换模式、路径将采用右侧流程。 如果发出 POWERDOWN 命令、器件会立即断电、转换未完成。 这会将 ADS124S06置于相当奇怪的状态。 发出 WAKEUP 命令后、ADS124S06进入待机模式。
此时会阻止 START 命令、因为之前没有发出 STOP 命令。 由于器件之前以连续模式运行、因此必须在接受 START 命令之前发出 STOP 命令。
我建议的方法是发出 STOP 命令并等待转换完成、然后再执行 POWERDOWN 命令。 然后、当需要唤醒 ADS124S06时发出 WAKEUP 命令、然后发出 START 命令。 或者、您也可以使用 START/SYNC 引脚来控制转换。 仍需要使用 POWERDOWN 命令来关闭器件。
此致、
Bob B