This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864335/tlv320adc3140

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140

主题:TLV320ADC3140

 

你好、

我们的工作台上的系统中包含64个以上的音频模拟放大器、我们将强制使用 TLV320ADC3140文献(数据表)。

我们希望将此音频模数转换器集成到我们在 ModelSim 中用于模拟其性能和实例化的系统上。 为此、我们想知道您是否可以为我们提供 VHDL 或 Verilog 代码。

系统可能会使用 DSP、FPGA 或其他类似资源(例如 ASIC)

您可以提供哪些帮助。

此致。

Fiezdine SUMARA  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲埃兹丁  

    虽然设计团队拥有用于自己仿真的 Verilog 文件、但这被视为机密 IP、TI 不会将其与客户分享。  如果这有帮助、我们确实有 IBIS 模型。

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson Steve 先生、

    虽然了解您的设计团队有用于内部进行的仿真的私有 Verilog 文件、但我了解有关 TI IP 的保密政策。 我们将充分利用您提供的有用信息。 请将 IBIS 模型及其所有说明发送给我们。

    请注意、对于我们目前正在进行的此特定设计、我们已准备好与 TI 签订保密协议。

    这确实是因为我们需要更多关于输入物料清单的其他 TI 组件部件的建议;

    请告诉我们:

    a)如果我们能收到少量 TLV320ADC3140样片,请发送给我们:Court SUMARA/Fiezdine Sumara 5 rue L é o Frankel 75013 Paris-France;

    b)我们可以从 TI 获得的工程指导的范围。

    此致、
    谢谢

    Fiezdine SUMARA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲埃兹丁  

    IBIS 模型可在此处在线获取

    我们很高兴与您合作、但是即使是签订了 NDA、我也没有看到 TI 共享 Verilog 文件。  

    您可以在线订购 ADC3140的样片。

    我们一如既往地乐于提供工程指导、 这些 ADC 并不是特别复杂、我很好奇您认为您需要工程指导的程度如何?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson Steve 先生、

    感谢你的帮助。 我们将提交样片申请。

     这些 ADC 看起来并不复杂、我们将会尽一切努力在内部进行管理、但是、随着事情的不断发生、最好知道您在外应该会有所帮助。

    至于 我们认为 需要你的指导的程度

    (ADC3140) TLV320ADC3140 的数据表非常详细、并不断发送到其他信息源。 因此、例如、对于其用于构建 I2S 总线的使用、可能需要工程指导。 在早期的文档阶段,使用不同的工具、处理器、 制造商 ,如英特尔( Quartus )、IBM ( PCIExpress)等。 我们只会在较高的阶段(只有几个月、几个月后)更清楚地了解这一切。  

    请检查看不见的(NDLA Verilog)是否可以预见。

    时钟和其他逻辑、多路复用器、设置、寄存器是否出现在.ibis 文件中?

    谢谢你    

    此致、

    Fiezdine SUMARA