This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:如果我使用双极电源、应该如何连接 EPAD。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1258-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865055/ads1258-ep-how-should-i-connect-the-epad-if-i-use-bipolar-supply

器件型号:ADS1258-EP
主题中讨论的其他器件:ADS1258、

尊敬的所有人:

我对 ADS1258有疑问、如果我使用双极电源、应该如何连接 EPAD。

我的应用使用 ADS1258进行双极输入配置。

AVDD 连接到+2.5V;AVSS 连接到-2.5V。

哪一个是将 EPAD 与 GND 或-2.5V 连接的正确方法?

请给我您的意见,我随附原理图供您参考。

谢谢、此致、

Mohamed Sidiq.He2e.ti.com/.../ads1258_2D00_ep.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您已在原理图中正确连接了焊盘。  使用双极电源时、应将中心焊盘(ETP)连接到最低电位、即-2.5V。  这在 ADS1258-EP 数据表第6页的引脚分配表中进行了说明。  对于引脚5 (AVSS)、有以下语句:"负模拟电源:0V 用于单极运行、–2.5V 用于双极运行。 (内部连接到 QFN 封装的外露散热焊盘。)"

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢 您的反馈!!

    谢谢、此致、

    穆罕默德