This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:读取 ADS54J66EVM 上的 JESD 寄存器值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865275/ads54j66evm-reading-jesd-register-value-on-ads54j66evm

器件型号:ADS54J66EVM

你(们)好。

我有一个 ADS54J66EVM 板。 我没有将其连接到任何其他板。 我只是想简单地测试写入其中一个 JESD 页寄存器是否会在我读回它时保留其值。 如果这不是正确的期望、请更正我。

设置非常简单:我将 ADS54J66EVM 连接到3个元件:1)电源。 2) 2)带 USB 电缆的 PC。 3) 3)通道 A 上的模拟信号发生器(170MHz +15dBm)。

现在、我在 PC 上运行 ADS54J66EVM GUI。

1.加载 LMK_Config_LMF_4421_491p52_MSPS.cfg (执行此步骤后、我看到 D3 LED 亮起、以便正确锁定时钟)  

2.按下复位按钮 SW1。

3.载入 ADS5xJ6x_2x_Fs_4_mode_0.cfg (从日志中我可以看到所有的值都被成功写入寄存器)

此时、我的预期是、如果我读回一些 JESD 寄存器、我应该能够看到我在步骤3中设置的值。

例如、在步骤3中、我将0x6A0016设置为0x02。 但当我读回它时、它会显示0x00。 我的期望是否不正确?

BTW、这仅适用于 JESD 页面(6800h 6100h 6141h 6900h 6A00h)上的所有寄存器。 我在这2个模拟页面(80h 0Fh)上读回正确的值时没有问题

感谢您的任何帮助!

Yun

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、

    这应该起作用。 我重复了您的测试、没有任何问题。 5V 电源消耗的电流约为1.25A。 您是否提供足够的电流?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    你是对的! 我没有提供足够的电流。 现在、我可以看到读回了正确的值。

    谢谢!

    Yun