This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:启用 FIR0滤波器或使插值正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865297/dac39j84-enabling-the-fir0-filter-or-getting-interpolation-to-work

器件型号:DAC39J84

您好!

我目前正在运行采样率为1000MSPS 的 DAC39J84。 我有一个设置、在这里我获取 DAC 的输出并将其放入频谱分析仪中。 我使用 FPGA 生成425MHz 音调并查看其频率响应;我看到425MHz 下的脉冲和575MHz 下的图像。 我只能想象这是针对整个奈奎斯特频率(即500MHz (采样率的1/2)上的反射。

我的理解是、如果我使用内插、我可以将这些图像推离实际信号更远、这样可以更轻松地滤除图像而不影响信号完整性。 当我打开2倍插值时、它会将我的脉冲显著地移至 DC (我不想这么做)、并将图像从我的原始信号(我想这么做)向外推。 除了内插问题之外、我还应该做些什么吗? 希望将采样率加倍? 如果我要使采样率加倍、如果我保持 FPGA 的时钟不变、我是否不需要将从 FPGA 发送到 DAC 的位数加倍。

我在中发现的另一件事是文档中提到的 FIR 滤波器:FIR0、FIR1、FIR2和 FIR3。 FIR0似乎具有对我有利的响应图。 尽管文档似乎没有指定如何启用/禁用这些过滤器。 我假设这些是 DAC 内部的、可以通过软件寄存器进行控制。 这不是工作方式吗? 如果这是它们的工作方式、我如何打开它们?

谢谢、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我们的一位器件专家正在查看您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    如果使用2倍插值、则可以将 DAC 的输出数据速率加倍、或将 输入数据速率(来自 FPGA 的数据 )减半。  

    当您选择内插因子时、FIR 滤波器会自动启用。

    此致、

    Jim