This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:为270MHz 驱动电路变压器

Guru**** 2779475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865258/ads4249-driving-circuit-transformer-for-270mhz

器件型号:ADS4249

您好、E2E、


你好。

我们的客户想知道 、对于高于270MHz 的驱动电路、应该使用什么变压器? 从数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4249.pdf)中可以看出 ADTL2-18变压器可用于图76配置、但是图中显示了两个1:1变压器、但 ADTL2-18是一个1:2变压器。 您能就此提供建议吗?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    如果变压器将采用背靠背配置(如您参考的图所示),我不认为这是一个问题,因为阻抗会转换回其原始阻抗(1:2 || 2:1)。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您的快速响应。 总之、   在图76中使用 ADTL2-18变压器不会出现问题。 是这样吗?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、没错。

    此致、

    Dan