This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5484:ADS5484所有位在没有任何输入的情况下进行切换

Guru**** 2793925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865001/ads5484-ads5484-all-bits-are-toggling-without-any-input

器件型号:ADS5484

您好!

   我在设计中使用的是 ADS5484。

   当我在不提供任何输入的情况下检查 ADC 输出时、所有16位都在切换。

   我检查了 ADC 电源。 ADC 电源正常。 ADC DRY 也将随之出现。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    您是否能够告诉他们正在通过数据采集进行切换? 您能否提供数字输出和 ADC 原理图的示波器截图? 您使用的时钟速度是多少?

    您是否已将 VCM (3.1VDC)连接到模拟输入?

    此致、

    Dan