This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:用于较低的采样率

Guru**** 2383700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865204/tsw14j56evm-to-use-in-a-lower-sampling-rate

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我有一位客户请求使用用户定义的采样率低于800MS/s 的 EVM (他们正在尝试实现25MS/s)。 最初、他还打算使用 ADC08dj3200evm 来实现这一目的?

这是可以使用 HSDC Pro 软件完成的吗?

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roland、

    FPGA 串行器/解串器 PLL 的最小速率允许串行器/解串器的速率低至600Mbps。 串行器/解串器的速率是多少?

    此致、

    Jim