This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:热电偶

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864506/ads1220-thermocouple

器件型号:ADS1220

我使用 R 型热电偶测量熔融钢的温度。 ADC 采样芯片使用 ADS1220、这在大多数情况下都是正常的。 但是、当熔融钢的电炉功率相对较大时、ADS1220芯片将受到干扰、测量结果将异常。下面是我的电路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4971891:

    干扰可能以多种方式进入系统。  一种可能的方法是为 ADS1220供电。  您需要确保电源稳定、并且在 ADS1220的 AVDD 和 DVDD 电源输入引脚附近有旁路电容器(100nF)。

    此外、验证您是否具有良好的接地平面、而不仅仅是接地线迹或导线。

    噪声可能会进入 TC 导线本身、因为导线将充当天线。  您可能需要在模拟输入路径上添加额外的滤波。  

    最后、您首先需要了解噪声实际进入系统的位置、然后根据需要进行处理、以消除或大幅降低噪声。

    此致、

    Bob B