This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8904B:SCK 电容

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864069/ads8904b-sck-capacitance

器件型号:ADS8904B

您好!

我们可以请求 SCK 引脚的预期输入电容吗?

此外、通过向 SCK 输入添加一个串联电阻、它能否减少/防止 SCK 时钟噪声耦合到 ADC 输入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    数字输入电容包含在 IBIS 模型中。  您可以在此处下载:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbam305

    在文本编辑器中打开此文件、您可以找到特定 IO 引脚的电容。

    输入电容 C-comp 看起来是0.38pF、封装电容是0.2pF。  由于电路板的原因、您可能还会有一个额外的1pF 电容。

    是的、添加串联电阻可以降低 SCLK 噪声。  我们通常在 TI EVM 的所有数字控制线上都包含串联电阻器(50欧姆)、以防万一。 很多时候、不需要这些电阻器、但根据电路板布局和 MCU/FPGA 驱动强度、在某些情况下、这些电阻器非常有用。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Keith! 不过,还有一个问题--这是否意味着 SCK 引脚的总输入电容是全部三者的总和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    输入阻抗更复杂、具有电阻、电感和电容。  但是、为了简化分析、我通常只需添加所有单独的电容值。  使用此总电容值和任何外部串联电阻、可以估算上升/下降时间。

    谢谢、

    Keith