This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:数字和 Anlaog VCAT TGC

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863766/afe5809-digital-and-anlaog-vcat-tgc

器件型号:AFE5809

您好!

AFE5809具有数字 TGC 和模拟 TGC

我将使用这两种模式中的任何一种

如果 AFE 配置为数字 TGC、则 VCNTLP/M 引脚处于什么状态? 反之亦然

请尽早答复。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krithika、  

    VCNTLP/M 将处于与模拟 TGC 模式和数字 TGC 模式相同的状态。 数字 TGC 将打开/关闭衰减器 MOSFET。 在模拟 TGC 模式下、衰减器 MOSFET 由 VCNTL 的比较器放大器输出控制、如数据表所示。  

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    如果我使用数字 TGC,VCNTLP/M 引脚也会连接到 ADC,那么这不会影响我的 ADC 性能,我的 ADC 会考虑哪一个 TGC 模拟/数字?

    即使我使用0E 连接 VCNTLP/N 并在不使用它时将其隔离、引脚将悬空、这不会影响我的 ADC。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何 Vcntl 引脚都不会影响 ADC 或 AFE 性能、即使它在 DTGC 模式下处于连接状态也是如此。  

    谢谢!