This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282EVM:笔记本电脑的连接问题

Guru**** 2760045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5282EVM, ADS5282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862571/ads5282evm-connectivity-problems-with-laptop

器件型号:ADS5282EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5282

大家好、

我们最近购买了 ADS5282评估板、并且面临连接问题。 我要提到,我们以前成功地与相同的评估委员会合作。  此时、当尝试通过 USB 电缆将 ADC 连接到笔记本电脑、为电路板提供额定+5V 电压和 GND 时、笔记本电脑无法识别该器件。 我检查了 FTDI 芯片中的电压、并注意到与之前使用的功能 ADS5282EVM 的差异。  

在功能板中、我测量:L1、C2、L5、C73、PIN2、 FTDI 芯片中的3、4。

在有问题的电路板中、我测量:L1、C2、L5、C73、 PIN2、 FTDI 芯片中的3、4。

          

以前未使用过的新电路板可能存在什么问题?  

提前感谢您、

Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、  

    我们将查看这一情况、并尽快返回给您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    您是否使用相同的5V 电源为两个电路板供电? 您在提到的引脚上测量的电压是提供给电路板的电源电压。 您能否在未连接电路板的情况下检查电源电压以确保其为5V? 连接电路板时、它是否会降低到4.5V? 如果是这种情况、则意味着必须提高电源的电流限制。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我检查了具有相同电源单元且具有足够电流限制(5V、4A)的2块电路板。  

    我在问题板上的特定引脚上测量4.5V 电压、并且电源在5V 时保持稳定。

    还有其他想法吗?

    此致、

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    L1直接连接到 EVM 上的+5V_IN。 您是否在 J1处测量5V、而在 L1处测量4.5V?

    您是否看到两个电路板之间从5V 电源汲取的电流差异? 不工作的电路板是否消耗更多电流?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我在引脚1 L1测量5V 电压、在引脚2 L1测量4.5V 电压。 我看不到电流消耗有任何差异。  

    今天、我用 Windows 在笔记本电脑中连接该板、我在设备管理器中看到了该板。 它现在似乎可以正常工作。

    如果我遇到任何问题、我会回来的。

    此致、

    Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    知道它现在正在工作。 如果您遇到任何问题、请打开另一篇文章。

    此致、

    Vijay