This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:讨论通道间干扰

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864503/ads8688-channel-to-channel-interference-discussion

器件型号:ADS8688

大家好、

我的客户正在评估 ADS8688性能、他们发现、如果他们向一个通道(黄色通道)施加信号并保持其他通道打开。 它们可以测量其他通道中的一些噪声、请参阅绿色波形和其他波形。 您对我们为什么会出现这种现象有一些想法吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    该 ADC 上的串扰隔离典型值为110dB、较高。 更多信息将会有所帮助:  

    1.黄色一个和其他通道的振幅/类型,很难看到。

    2.除黄色信号外,还有哪些信号? 第3、4和5号。 它们有一个降压。

     原理图、尤其是 ADC 每个输入的前端。

    4、ADC 在通道施加的输入模拟信号上是否工作良好?

    此致、

    戴尔