This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:同步多个器件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864268/ads1260-synchronizing-multiple-devices

器件型号:ADS1260

我想同步四个 ADS1260以进行同步采样。 ADS1260将安装在同一 PCB 上、并连接到同一微控制器。 ADS1260将连接到公共启动线路和外部振荡器。  如果 ADS1260采用相同的设置、是否保证采样同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    欢迎来到 E2E 论坛! 您提出的建议将是最佳方法。  然而、当 START 引脚信号在内部被+/-1主时钟周期锁存时、可能会有一些差异。   

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。