This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:LMK04828动态数字延迟是否必须断开 DAC38J84输入 JESD 链路?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864393/dac38j84-does-lmk04828-dynamic-digital-delay-necessarily-break-the-dac38j84-input-jesd-link

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件:LMK04828

尊敬的帮助者:  

我们正在开发一个系统、其中 DAC38J84从 LMK04828 DCLKout2接收 DACCLK。

DAC PLL 在 DAC38J84中被旁路、这样 DACCLK 引脚直接提供串行器/解串器 PLL 基准输入。

既然从上电开始一切都正常、我们希望通过将 LMK04828动态数字延迟应用于 DCLKout2来动态调整 DACCLK 的相位。

遗憾的是、通过单个 VCO 周期延迟或提高 DCLKout2会导致 DAC38J84 JESD RX FSM 将 SYNCb 置为有效。

我怀疑 JESD 链路之所以中断、是因为这个原因:当 DACCLK 间隔突然延长或缩短一个周期时、串行器/解串器 PLL 暂时失去锁定、因此 JESD RX FSM 复位、因此需要重新建立 JESD 链路。

Q1)您是否确认我对我们观察到的现象的理解?

Q2)我想知道我们是否可以利用 DAC PLL 在不中断 JESD 链路的情况下进行即时 DACCLK 相位调整?

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    情况似乎就是这样。 您施加了多大的延迟? 您是否也会将此延迟应用于 FPGA 参考时钟? 施加此延迟时、DAC SYSREF 输入是否被禁用? 您能否使用 DAC 数字相位延迟来满足您的需求?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim 及时跟进。

    > 您将应用多大的延迟?

    TR:对于所有 DCLKoutX、div = 20。 dacclk_ddly 是 DCLKout2相对于所有其他 DCLKoutX 输出的延迟。 运算符通过 Nios 控制台指定 dacclk_ddly、其范围为-40至+40 VCO 半周期。要更改 dacclk_ddly、Nios 应适当设置 HS (半步长)。 要增加 dacclk_ddly、请设置 CNTH/CNTL = 10/11、并 降低 dacclk_ddly、请设置 CNTH/CNTL = 10/9。 然后软件相应地写入 DDLYd_STEP_CNT。

    >您是否也会将此延迟应用于 FPGA 参考时钟?

    TR:否、所有其他时钟相位保持在偏移0。 改变 DACCLK 相位的目的只是为了改变采样瞬间的相位、此相位与系统中的 ADC 采样瞬间的相位。

    >应用此延迟时是否禁用 DAC SYSREF 输入?

    TR:否、0x5C 被编程为0x1111。 我还注意到、LMK 的 SDCLKoutX 输出不会单独禁用。 控制分频计数单周期替代的同步事件是否也会生成 SYSREF 脉冲? 我可以进行编程  

    >您是否无法使用 DAC 数字相位延迟来满足您的需求?

    TR:除了改变 DACCLK 的相位外、我们还计划使用分数 FIR 滤波器延迟。 每通道 FIR 延迟对于我们的应用至关重要。 应该可以对转换应用两种相位调整、对吗?

    满怀希望地感谢--Todd