This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:`s ADS131A04 μ F 电荷泵电源外部器件

Guru**** 2393835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863761/ads131a04-can-ads131a04-s-charge-pump-power-external-device

器件型号:ADS131A04

大家好、

ADS131A04 `s 电荷泵为外部器件供电、如放大器? `s、它的最大输出电流是多少?

谢谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    ADS131A04的负电荷泵旨在为器件的小型负电源轨供电、而不是为其他器件供电。 虽然有一个引脚需要一个电容器来提供充电、但我不知道任何显示它可以驱动输出负载的特性数据。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阳光明媚、

    我能够使用 ADS131A04EVM 查看负电荷泵的输出电流。 负输出到接地的死区短路情况下、电流约为70uA。 同样、这是接地短路、输出为0V、而非正常的-2V。

    基于此、我想此输出根本不应用于驱动任何东西。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    明白了、非常感谢您的帮助。

    此致、Sunny