This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:ADS1278-EP

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-EP, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864135/ads1278-ep-ads1278-ep

器件型号:ADS1278-EP
主题中讨论的其他器件: ADS1278

对于 ADS1278-EP ADC、是否应将 SPI 接口时钟连接到振荡器(或)连接到来自任何其他计时器(可生成足够时钟)的 SPI 主接口时钟(或)?

还需要知道、主 SPI 接口、即 MISO、MOSI、SCLK 和 CS#是如何连接到此 ADC 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manojkumar、

    ADS1278上的 SPI 接口需要主机 MCU 或 FPGA 提供的外部 SCLK。  ADS1278以输出数据速率连续切换 DRDY 线路。  当/DRDY 切换为低电平时、主机随后提供 SCLK 以将数据移出器件。  对于单个 ADS1278、您需要连接/SYNC (RESET)、CLK、SCLK、/DRDY 和 DOUT。  SCLK 的频率可以与 CLK 相同、也可以是1/2、1/4、1/8等的比率

    有关使用帧同步接口的示例连接、请参阅 ADS1278数据表中的图88。  由于 CLK 和 SCLK 的最大值为27MHz、因此使用 SPI 会将输出数据速率限制为105ksps。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用