This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1263EVM-PDK:如何确定数据获取大小(每个 ADC1和 ADC2)?

Guru**** 2811865 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864199/compiler-ads1263evm-pdk-how-decided-data-acquired-sizes-each-adc1-and-adc2

器件型号:ADS1263EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1263

工具/软件:TI C/C++编译器

你好。

我使用 sbac160 (LabVIEW 源代码)。 我知道如何仅获得 ADC1数据的数据大小。((按样本数确定块大小)*每样本数获得128或126字节数据)

但是、如果是"捕获 ADC2数据?" 我不知道 ADC1和 ADC2数据大小的模式。

(e.x。如果采样数为100、则捕获 ADC2数据?:ON、寄存器映射:mode2:20sps、 寄存器映射:AD2CFG:10sps 表示 ADC1数据大小为228、ADC2 数据大小为113)

如果 是"捕获 ADC2数据"、您能告诉我吗? ADC1和 ADC2的数据大小是否遵循图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户6222492:

    正如您所知、ADS1263具有两个不同的 ADC。  它们可能无法以相同的数据速率运行、并且数据长度不同。  在 ADCPro (或 LabVIEW 代码)中、由于时序原因、传输的实际数据可能多于实际显示的数据。  至于为 ADC2传输的实际样本数、它将取决于为 ADC1实际传输的样本数以及两个 ADC 之间的数据速率差异。

    此致、

    Bob B