请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1263EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADCPro、 ADS1263
工具/软件:TI C/C++编译器
你好。
我使用 sbac160 (LabVIEW 源代码)。 我知道如何仅获得 ADC1数据的数据大小。((按样本数确定块大小)*每样本数获得128或126字节数据)
但是、如果是"捕获 ADC2数据?" 我不知道 ADC1和 ADC2数据大小的模式。
(e.x。如果采样数为100、则捕获 ADC2数据?:ON、寄存器映射:mode2:20sps、 寄存器映射:AD2CFG:10sps 表示 ADC1数据大小为228、ADC2 数据大小为113)
如果 是"捕获 ADC2数据"、您能告诉我吗? ADC1和 ADC2的数据大小是否遵循图形?