This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:5V VDD 和3V3 I2C 上拉电阻容差

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864040/ads1115-tolerance-for-5v-vdd-and-3v3-i2c-pullups

器件型号:ADS1115

我的项目将使用 ADS1115、它具有四个需要5V 基准电压 的单端传感器、并连接在3V3下运行的 ESP32。  将 I2C 上拉电阻器连接到两者之间的3V3是否有效?

ADS1115

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道你的意思是"在两者之间"

    但决定模拟满量程的电源与数字电压无关。 因此、您可以将5V VDD 和3.3V 上拉电阻用于 I2C 通信。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

    我想您回答了我的问题。  之间的关系-关于 I2C 连接。   

    非常感谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、


    我想从数据表中指出一些内容。 在电气特性表中、您将找到 I2C 的数字引脚电平:



    对于一个输入,为了保证输入被记录为高电平,电平为0.7*VDD。 对于5V 电源、此电压为3.5V、因此将上拉电阻器连接到3.3V 时、您不保证通信。 有了这种规格、可能会有一些裕度、我想它可能会起作用、但这并不是确定性的。

    我会检查微控制器是否具有可耐受5V 电压的数字输入、这样、您就可以将上拉电阻连接到5V 电源而不是3.3V 电源。

    如果情况并非如此、您可能需要使用某种 I2C 电压电平转换器。


    吴约瑟