This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192:未使用的引脚

Guru**** 2913690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863931/ads1192-unused-pin

器件型号:ADS1192

你(们)好

 

以下引脚将不使用。

由于电路板空间受限、客户希望打开以下未使用的引脚。

 

-      IN2N、IN2P、IN3N、IN3P、RLDOUT、 RLDIN/RSDREF、RLDINV、GPIO1、GPIO2

 

我们非常感谢您建议如何处理上述 PIN

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    未使用的模拟输入引脚 IN2N、IN2P、IN3N、IN3P、RLDIN/RSDREF 应连接到 AVDD。  

    未使用的 RLD 输出引脚 RLDOUT、RLDINV 可保持悬空或通过一个小电阻连接到 GND。 确保禁用 RLD 缓冲器以节省功耗。  

    未使用的 GPIO 引脚 GPIO1、GPIO2可连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

     

    感谢您的快速回复。

     

    1. 在数据表中、RLDINV 被描述为输入引脚。

    RLDINV 是否应连接到 AVDD?

     

    1. 仅使用 IN1P/IN1N。 PGA2N/PGA2P 是否可以打开?

     

    1. 客户将使用内部时钟、并且不会连接到另一个使用时钟的组件。
      如果是上述情况,CLK 引脚是否可以断开?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanii-San、

    由于 RLD 缓冲器将断电、因此可通过一个弱电阻器(~10kOhm)将 RLDINV 连接到 GND。

    只要放大器断电而不使用、PGA2N/P 保持断开状态就应该很好。  

    请参阅 表3。 CLKSEL 引脚和 CLK_EN 位、根据寄存器配置的不同、CLK 引脚可以处于三态配置、在这种情况下、将其保持断开将是正常的。