This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADS1278 DGND 至 AGND 10E @引脚34。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862767/ads1278-sp-ads1278-dgnd-to-agnd-10e-pin34

器件型号:ADS1278-SP

大家好、

我的一位客户遇到 DGND 到 AGND 电阻问题、器件中任何 AGND 引脚的电阻@引脚34 (DGND)为10E。 是这样吗?

(该器件安装在 PCB 上、客户具有单独的 AGND 和 DGND、为了检查电阻、他们移除了与接地端的短路)。

AGND 至 DGND 引脚之间的理想电阻是开路还是短路(内部)。

您能帮您输入吗?

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    AGND 和 DGND 在内部相互隔离、但它们之间具有寄生二极管连接。  对于小于0.3V 的电压电势、阻抗应非常高、但一旦电压超过大约0.6V、由于流经二极管的正向电流、它将看起来非常低。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    寄生二极管的形成是双向的吗? 因为在正向和反向二极管模式下观察到相同的阻抗。

    此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    是的、寄生二极管看起来像两个二极管、根据数据表中的绝对规格、将 AGND 到 DGND 的电压从+0.3V 限制到-0.3V。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回复。

    此致、Shinu Mathew。