This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:关于 AVDD 异常行为

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863795/ads8684a-about-avdd-abnormal-behavior

器件型号:ADS8684A

大家好、

 

如果 AVDD 降至工作电压低于4.75V、是否会发生 SPI 通信错误?

(例如、SPI 读取的值不正确等)

我们想知道您的意见或估计。

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    该 ADC 的额定 AVDD 范围为4.75V 至5.25V、建议 AVDD 使用5V。 我们没有执行您提到的测试、也无法保证运行超出此范围。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DALE-SAN、

    感谢您的快速回复和信息。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏