This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:输入缓冲器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863354/ads1118-input-buffer

器件型号:ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS1018

您好!

我想实现以下功能。
--------------------------
输入级
  电阻分压 3V->2V
  LPF fc=1Hz
--------------------------

但是、
> 10.2.2详细设计流程
> TI 建议将滤波电阻器值限制在1k 以下。
那么、我需要插入缓冲器吗?

PGA 不是缓冲器、用于驱动开关电容器?

此致、

Tomoya



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoya - San、



    我认为您需要缓冲器、但我要指出的是一些事项。

    首先、您真的需要16位 ADC 吗? ADS1118是一款16位器件、您可以使用成本较低的 ADS1018、这是一款12位器件。 当然、如果您的测量是单端的、则 ADS1118用作15位单端 ADC、而 ADS1018将是11位 ADC、但您可以容忍该误差。

    对于分压器、由于 Ra 和 Rb 是1%电阻器、因此您已经有一些误差。 如果没有缓冲器、您还需要查看 ADC 的输入阻抗。 对于该器件、开关电容器输入看起来与输入阻抗类似、如下所示:



    可在 ADS1118数据表的第19页找到此输入的写操作。 产生的差分和共模输入阻抗取决于 FSR。 这显示在数据表第7页的电气特性曲线中、如下所示。



    当 FSR 设置为±2.048V 时、差分和共模输入阻抗约为4.9MΩ Ω 和6MΩ Ω、而分压器的等效输出阻抗可能会增加几个百分比的误差。

    此外、测量的这种大输出阻抗会中断 ADC 的输入采样、因为一个大串联电阻会进入采样电容器。 这可能会在测量中显示为较大的偏移误差和增益误差。

    由于所有这些原因、我将在测量中使用一些缓冲、或使用电阻较低的分压器~10kΩ Ω。



    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    感谢您的回复。
    我理解添加缓冲区会更好。

    Tomoya