This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:ADS52J90EVM:LVDS 线路电气长度

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: FMC-ADC-ADAPTER, ADS52J90EVM, ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863093/ads52j90evm-ads52j90evm-lvds-lines-electrical-lenth

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其它部件:FMC-ADC-ADAPTERADS52J90

尊敬的支持团队:

 SLAU632B 用户指南展示了原理图(GOR)、 SBAS690C 数据表第9.3段中指出:"LVDS 布线长度不匹配:必须匹配所有连接到 FPGA 的 LVDS 线路的布线长度、以避免任何与时序相关的问题。"

由于我将使用此 EVM + TI 的 FMC-ADC-ADAPTER + Trenz TEBF0808-04A + TE0803板、我需要补偿 FPGA 设计中 LVDS 对的长度不匹配。

对于 Trenz TEBF0808-04A + TE0803板、规定了电气长度。  您能否为我提供 ADS52J90EVM 和 FMC-ADC 适配器板的电气延长(或/最好是:以皮秒为单位的传播延迟时间)?

非常感谢!

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    ADS52J90EVM 和 FMC 适配器的长度匹配良好。 我记得它可能在20mil 范围内、远低于150mil 的数据表规格。 您不应担心长度匹配问题  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Xiaochen,

    我已经检查 了 FMC-ADC_ADAPTER-SCH_D (slor101a)的光绘文件、您的操作是正确的。

    我是否还能获得 适用于 ADS52J90_EVM - slau632b 的光绘文件?

    非常感谢、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    您可以留言 myti 帐户电子邮件吗? 我们需要通过安全服务器授予您访问权限。  

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Xiaochen、

    我的电子邮件位于 myTI 个人资料中、希望作为 TI 员工的您能看到它。 如果没有、请 通过当地 TI 代表 Stefan Agasvari 先生转发此信息。

    非常感谢、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、  

    我们将联系 TI 销售人员以获取您的联系信息。 TI 保护每个客户的隐私。 因此我们无法看到您的联系信息。  

    谢谢!