This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:将 DAC161S997配置为有源电流环路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862820/dac161s997-configure-dac161s997-as-active-current-loop

器件型号:DAC161S997

大家好、

我们有一位客户询问 DAC161S997应用。
是否有办法将此器件配置为在 有源电流环路中工作?
因为客户希望将该器件用作无源器件、如果可能、还用作有源电流环路。

是否可能、需要哪些外部组件?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我认为我不理解您在说"无源环路"和"有源环路"时的意思。  您能更详细地介绍一下吗?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无源环路如 DAC161S997方框图示例所示、其中24V 电源由 LOP+外部供电。

    有源为24V 内部供电。

    此致、

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我们通常认为这些是"环路供电"和"自供电"。

    回路供电是指整个系统由4-20mA 回路中的4mA 供电。   

    自供电时、系统仍会调节环路中的电流、但仅使用 IDAC 输出允许的最小值。  系统必须具有某种外部电源。  环路仍需要有电源。

    这是否说明了问题?

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?