请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 大家好、
我正在尝试测试 我的定制 ADS1299板的电源。 我记下了不同引脚上的电压、如下所示
AVDD = 2.5V
AVSS = -2.5V
VREFP =-2.32V
VCAP1 =-1.29V
VCAP2 = 1.3mV
VCAP3 = 4.35V
VCAP4 =-2.21V
我想知道所有这些引脚上的电压是否正常。
我只是想在读取 ADS 之前确认这一点。