This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299电源序列电压

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863604/ads1299-ads1299-power-sequence-voltage

器件型号:ADS1299

大家好、

我正在尝试测试 我的定制 ADS1299板的电源。 我记下了不同引脚上的电压、如下所示

AVDD = 2.5V

AVSS = -2.5V

VREFP =-2.32V

VCAP1 =-1.29V

VCAP2 = 1.3mV

VCAP3 = 4.35V

VCAP4 =-2.21V

 我想知道所有这些引脚上的电压是否正常。  

我只是想在读取 ADS 之前确认这一点。