This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158EVM-PDK:差动与单端输入设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862800/ads1158evm-pdk-differential-vs-single-ended-input-setup

器件型号:ADS1158EVM-PDK

您好!

我在将模拟输入用作单端输入时遇到问题、例如将正信号插入 A0、将接地端插入 J1A 引脚接头上的 GND 引脚。 当我将 ADCPro 设置为差分输入时、如将正信号连接到 A0和 接地连接到 A1、但不在单端配置中、我会从 ADCPro 中获得良好的电压来读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您尚未说明正在运行的模式、如固定信道或自动扫描。  听起来您可能正在使用自动扫描。  在固定通道模式下、您可以选择哪个输入连接到 AINP、哪个输入连接到 AINN。  在自动扫描模式下、您选择的输入以 AINCOM 为基准。  因此、如果您使用自动扫描模式、则必须确保 AINCOM 输入不是悬空的。  在 ADS1158EVM 用户指南的第5页顶部、讨论了如何将 AINCOM 连接到 GND。  基本而言、您需要安装2个短接跳线。 J2引脚11和12需要短接、J1A 引脚9和10需要短接。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您修复了它。