This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:ADS8688的示例代码

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862458/ads8698-sample-code-for-ads8688

器件型号:ADS8698

尊敬的李:

我  也在通过 SPI 对 ADS8698进行编程,请将  ADS8688的示例代码发送 给我,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、nshenGang、

    TI.com 上有一个示例代码、请查看以下源文件:

    http://www.ti.com/tool/ADS8688SW-LINUX

    谢谢、此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    我  还需要适用于 ADS8698EVM-PDK 的 SDCC Win 10驱动程序。

    请查看我的问题、链接:e2e.ti.com/.../863115  

    此致、

    文生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请查看以下链接。

    e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/863115

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、nshenGang、

    我将在该查询中详细了解一下、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    更新 SDCC 驱动程序后、ADS8698EVM 立即工作。

    感谢您的支持。

    此致、

    文生