This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC084S085:输出范围不匹配

Guru**** 2913710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862983/dac084s085-output-range-mismatch

器件型号:DAC084S085

您好!

我们最近购买了一卷新的 IC、用于安装在我们的其中一款产品上(该产品已投入生产数月)。

在这个新的生产运行中、我们有一个非常奇怪的行为:DAC 的输出范围似乎从2.5V 变为5V、而不是0V-5V (Vref 为 obv 5V)。

其他一切似乎都一致:输入信号是干净的、其值与预期的命令相匹配、输出值在范围内具有正确的%值、并且还测试了输出 是否断开负载。 不管怎样、固件或硬件中都没有任何其他变化。

您是否对进一步测试或可能的原因有任何建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgio、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 为了快速得出根本原因、我们可以执行以下测试:

    a.使用新器件测试电路板(完成并发现问题)

    b.将设备更换为已知良好的旧设备、可能是从另一个主板上更换

    a.再次将已知良好的器件替换为当前无法正常工作的器件  

    如果您可以通过上述 A-B-A 测试记录观察结果、我们应该能够找到根本原因。 如果您发现新器件存在问题、请检查多个器件、我们将知道这是单个器件问题还是批次问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记录下来、问题已经解决。

    结果电路板制造商也采购了一批新的输入光耦合器、它们具有不同(更高)的 CTR 类别。 输入信号变得更加尖锐和快速、我们能够注意到第一个/SYNC 边沿与 CLK 的第一个1->0转换重叠、导致一个寄生时钟脉冲被计数。

    这显然是一个固件错误;但值得注意的是、两个版本的电路板上的行为非常一致(据我们所知、始终在第一个版本中工作、在第二个版本中总是失败)。

    希望此报告可用作故障排除记录案例。

    谢谢、此致