This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:校准

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863309/ads1148-calibration

器件型号:ADS1148

我对 ADS1148还有另一个问题:

ADC 提供不同的校准选项。

在偏移方面、有系统校准和自偏移校准。

关于增益、只有系统增益校准。

 

我是否正确理解我们必须为系统校准本身创建外部输入短路或满量程?

如果我们不想再提供任何外部电子器件、我们是否只能通过自偏移校准来校准偏移?

但是、是否可以通过 MUXCAL 设置010强制输入达到满量程?

 

偏移和增益校准系数寄存器仅提供一次、不适用于每个通道?

因此、我们必须对每个通道执行校准、将数据存储在 μ µC 中、然后在多路复用器的每个开关之后将通道相关的校准数据写入 OFC 和 FSC 寄存器中?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    在阅读下面的答案之前、我建议您阅读这篇 Chris 的文章。 这是一个非常全面且编写良好的 网站:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/707084/2605680?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=self%2520vs%2520system%2520calibration#2605680

    ADS1148支持系统增益校准、系统失调电压校准和自失调电压校准。

    系统失调电压校准需要将系统的差分输入短接在一起。

    自偏移需要将 ADS1148的差分输入短接在一起。  

    系统增益校准需要一个非常精确的电压源。 理想情况下、它将是满量程幅度、但可以根据使用的电压源幅度来调整生成的校准。 也就是说、如果您在电压恰好是满量程范围的一半的情况下执行增益校准、器件将存储一个校准值、该值会导致输入按系数2缩放。 然后将增益校准结果乘以0.5、并将结果重新写入校准寄存器。  

    1.是的。 系统失调电压短路和系统增益满量程短路。

    具体取决于当前使用的电子产品。 如果差分配置中的系统输入无法短路、则为是。  

    3.正确。  010:增益校准。 模拟输入连接到电压基准。

    4、正确、只有一组偏移和增益校准系数寄存器。

    5.您概述的方法是一种选择,但它实际上取决于他们希望测量的准确性。 为了获得最高精度、可在加电、温度变化、增益变化甚至通道变化后执行校准。 请记住、这是一个16位器件、因此校准的影响不及24位或32位器件校准的影响。 执行自偏移校准应该足够了。