This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:此器件是否有 TINA 模型或原理图或支持。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524, TL052, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863158/tlc7524-is-there-a-tina-model-or-schematic-or-support-for-this-device

器件型号:TLC7524
主题中讨论的其他器件: TL052DAC8820

我想使用 TLC7524来驱动 TL052运算放大器、以生成范围为-1V 至8V 的20kHz 方波。

这是我的想法

提供了一个示例

VREF -9V

RFB +9V

VDD 3.3V

OUT2接地

OUT1是芯片的输出、 它连接到 TL052上的输入引脚

CS 接地

 由 3.3V 逻辑控制的 WR

由更多3.3V 逻辑驱动的 D0-D7

TL052与50k 修整电位器一起用于同相。

我需要 TINA 文件或类似的原理图、因为每次在 PCB 上尝试新的东西而不进行确认时、都会出现问题。

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    1. VDD 必须>5V。

    2. 3.3V 逻辑正常。

    您可以共享原理图吗? 输出很难想象。

    这是你在想的吗?

    我们在 TINA 中没有此模型、但我们有一些 MDAC、您可以使用它们进行测试。  例如、DAC8820。  在这些器件中、"IOUT2"通常只是接地、称为"AGND"。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Vdd 必须与逻辑相同。

    该芯片看起来像一个具有8个开关的电阻器网。

    我现在找到了用于 CS 和 WR 的 GPIO 引脚。 在我的案例 WR2中。

    随附一个 pdf。 e2e.ti.com/.../Printing-Print-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用前面提到的双路运算放大器来查看图4。

    如 pdf 规格表第3页所述、我在+5V 时使用 Vdd。

    VREF =-9V

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    将图4与您的电源值一起使用应该是可以的。   

    谢谢、

    Paul