This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:保护二极管

Guru**** 2889720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862907/adc128s102-protection-diode

器件型号:ADC128S102
大家好、我是 daejin 

我知道模拟输入的绝对最大额定值。 (−0.3VA +0.3) 因此、我配置了一个削波电路来保护 ADC 免受模拟输入故障模式的影响(如图38所示)。 典型应用电路)。
但是、我使用的肖特基二极管会由于泄漏电流而使模拟输入信号失真。 (高温为60摄氏度) 是否有办法解决此问题? 对于"图5-1 ADC128S102EVM 原理图"中所示的肖特基二极管(SBR0220T5)(在 ADC128S102EVM Booster Pack 用户指南中)、正向电压大于0.3V。 如果使用肖特基二极管、它将超过 ADC 的最大额定值(−0.3 VA +0.3)。
然而、是否有理由使用肖特基二极管(SBR0220T5)? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     添加肖特基二极管是为了保护输入免受可能超过 VA 的影响。

    这是一种预防措施、有些客户认为他们的电路中有必要这样做。 这通常是电路中存在高于 VA 的电压时的情况。

    如果系统中的最高电压电平为5V、则可能无需使用保护二极管。

    我们有一个有关 ADC 输入保护的出色视频系列、该系列还介绍了肖特基二极管 TIPL :数据转换器上的电气过载

    本系列讲述您所看到的内容、并说明如何缓解这种情况。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的系统的最大电压为-12 ~+ 12V (故障模式)。

    ADC 的 VA 为5V、系统的标称模拟输入电压范围为0 ~+ 5V。

    但我担心故障模式、因此我将使用肖特基二极管。

    因此、我考虑的是泄漏电流导致的信号失真。 (1n5822)

    此外、如果使用肖特基二极管(SBR0220T5)、则在故障模式下、模拟输入电压将超过 ADC 的最大额定值(-0.3VA +0.3)。

    非常感谢大家的参与。

    daejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从器件发布以来、二极管领域已经有了新的方法和先进的技术。

    第一个是存在并改进了泄漏电流低得多的二极管。 我建议查看 BAT54或 BAT42、与数据表中列出的二极管相比、该器件的泄漏电流非常低。

    如果这仍然不符合您的系统要求、则有一些电路更改实现可进一步改善二极管干扰、如果您愿意的话。

    第一种方法是在二极管和电容器之后添加第二个电阻器。 TI 高精度实验室-保护低压 ADC 免受高电压放大器的影响对此进行了说明

     更复杂的方法是移动放大器反馈环路中的第一个电阻器。 对此进行了说明 、并提供了以下指导手册

    用于保护低压 SAR ADC 免受电气过载影响且对性能影响最小 的电路、或在 8.5 TI 高精度实验室中–保护低压 ADC -改进的解决方案

    此致

    Cynthia