This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:在哪里可以下载软件"AFE5832 EVM GUI"?(不是"HSDC pro")

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862550/afe5832evm-where-can-i-download-the-software-afe5832-evm-gui-not-the-hsdc-pro

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832

我 最近购买了 AFE5832 EVM 板。 在 AFE5832EVM 用户指南(第24页)中、还需要软件"AFE583 EVM GUI"、同时我已经下载了"HDCS pro"。但我在 mySecure 软件中找不到它。 在与 TI 支持部门连接超过三次后、我被告知"GUI 位于 AFE5832EVM-软件和资源部分。"(TI 支持部门回复)。但是、该部分中的软件与"AFE5832 GUI"不同、实际上是"HCS pro"。 我已经尝试过每种方法来联系 TI 支持、但没有人能告诉我在哪里获取软件!  是否有人可以给我正确的链接或可用的访问权限?

AFE5832EVM 的网站为 :http://www.ti.com.cn/tool/cn/AFE5832EVM?keyMatch=AFE5832&tisearch=Search-CN-everything&usecase=part-number;

AFE5832EVM 用户指南的链接为 :http://www.ti.com/cn/lit/ug/slou489/slou489.pdf;

HSDC 专业版的网站是:http://www.ti.com.cn/tool/cn/DATACONVERTERPRO-SW;

我将在 下面添加一些屏幕截图来说明这门课程。

回复信函的屏幕截图:

2、案件信件的截尾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    对于访问 AFE5832EVM GUI 软件带来的任何不便、我们深表歉意。

    如果我通过您在 TI.com 上注册的电子邮件地址直接与您联系、是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hxn@whut.edu.cn、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已经解决,谢谢!