This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:无法获取传感器激励电流源至输出电流。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/863135/ads1261-can-not-get-the-sensor-excitation-current-source-to-output-current

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

亲爱的先生

我使用 ADS1261B 的内部恒流源来驱动3.5K 压力传感器桥。  请参阅随附的原理图。  多路复用器是 TI TMUX1511。  我已将 IDAC1的 IMUX 寄存器配置为连接到 AINCOM (0xFA)、将 IMAG 配置为1000uA (1mA)(0x06)的输出。  我刚刚开始固件开发、因此我已经将5V 直流电源的基准和 AIN2和 AIN3设置为输出、其中 AIN2设置为低电平、AIN3设置为高电平。  请参阅随附的代码片段。  我已读回寄存器以确保它们被正确写入。   但我没有从 AINCOM 获取任何电流。  我应该能够读取电桥上的3.5VDC 压降。  设置过程中是否缺少内容?  我在 PCA 上有五个相同的电路,它们的行为都相同。

e2e.ti.com/.../Keller_5F00_Amplification.tiff

e2e.ti.com/.../ADS1261-code-snippet.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    IDAC 电流来自内部基准、因此您需要确保在寄存器写入 REF 寄存器时、您还启用内部基准。  无论用于转换的基准多路复用器设置如何、使用内部基准建立 IDAC。

    此致、

    Bob B