This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5687-EP:DAC5687-EP 输出问题

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862916/dac5687-ep-dac5687-ep-ouput-issue

器件型号:DAC5687-EP

我的 DAC557-EP 有问题。 并行数据、来自 FPGA 的所有控制信号。

第1个。 尝试输出12kHz 正弦波、但输出信号失真、频率不是12kHz、大约为8.2kHz。  

第2个。 当尝试输出27.6kHz 正弦波时、输出正确。

CLK 1 =276kHz、CLK 2 =2.208MHz。 PLL VDD 连接到 GND、使用外部电压基准(1.2V)。

IOUTB1和 IOUT2通过两个50Ohm 电阻器拉至模拟3.3V。

下面是一些寄存器的设置:

DAC B 运行、DAC A 睡眠; 寄存器 x00h ="10000011"。  

2. FIR 插值:x8;          寄存器 X01h ="00001101"。

3.双时钟模式;             寄存器 X02h ="00100000"。

4. NCO 被禁用;               寄存器 X03h ="00000000"。

5.4引脚串行接口;          寄存器 X04h ="10000000"。

6. DAC B 增益[11:8]="1100";     寄存器 X19h ="00001100"。

您能告诉我什么是根本原因吗? 是否存在最小输出信号频率限制?

非常感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    DAC 输出端的变压器(T4-1-KK81)的额定最低频率范围为200kHz、因此我认为 这是较低频率(12kHz)信号看起来失真的原因。

    此致、

    Neeraj