This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关 ADS1299数据输出的奇怪现象

Guru**** 2554910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861586/ads1299-a-strange-phenomenon-regarding-ads1299-data-output

器件型号:ADS1299

我使用 ADS1299来收集10Hz、100mV 方波信号。 一段时间后、我的主机显示了突变。 我使用逻辑分析仪收集 SPI 引脚电平、发现 ADS1299的输出数据重复了。 如下所示。

第二个 C0 00 00之后的通道数据与正常通道数据基本相同。 ADS1299的数据输出错误。 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解问题、请您详细说明一下吗?  

    您能否提供有关测试设置的更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    我的叙述可能有问题、因此您无法理解我提出的问题。

    我的问题是、在我上面发布的图片中、ADS1299的数据输出存在一些问题、导致我的数据发生突变、例如下面的图片。

    我发现逻辑分析仪收集的与突变数据对应的电信号。 我发现 ADS1299的输出数据未对齐是数据突变的主要原因。 ADS1299输出的正确数据格式为:C0 00 00 (24个状态位)+第一个通道(24位)+…… +第八个通道(24位)、我遇到的错误数据格式是:C0 00 (24个状态位)+47 C0 00+ 00 (24个状态位再次出现)、后续通道值正确。 但整个数据的正确位会被随机选择。

    以上是我遇到的问题。

    下面是我的寄存器配置。

    CONFIG1   0x94

    CONFIG2    0Xc0

    CONFIG3    0XE0

    LOFF:导联脱落控制寄存器        0x00

    CH1SET      0x00

    CH2SET       0x00

    CH3SET (我的主测试通道)     0x00

    CH4SET(EEG 测试通道)      0x60

    CH5SET (__LW_AT__EEG 测试通道)   0x60

    CH6SET       0x00

    CH7SET       0x00

    CH8SET       0x00

    其他寄存器配置为默认配置。

    通过将 START 设置为高电平来初始化我的 ADS1299以启动转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。

    我建议您检查 SPI 设置;SPI 设置。 SCLK 速度、请参阅以下文章:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

    此外、您是否看到 DRDY 随时变为低电平? 使用上面链接中的 SPI 通信帖子、您能否验证 DRDY 在上电时是否正确脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的恢复。

    DRDY 会根据我设置的1K 速率定期降低。我认为 ADS1299器件正常。

    这可能是因为我的 SPI 相关程序不正常。

    我正在修改 SPI 相关程序。

    如果出现其他异常情况、我将与您联系。