This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:增益设置。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861851/lm98620-gain-settings

器件型号:LM98620

您好!

  在我的项目中、我使用的是 lm98620。关于这一点、我有2个问题。

我正在通过 SPI 通信更新增益值(对于红色通道为0x08、0x0C)并在0x03寄存器中启用红色通道增益。通过 SPI 读取寄存器(0x08和0x0C)后、仅显示0值。除此之外、 是否有任何增益调整设置?

我正在获取具有上下振荡的摄像机波形、那么我应该检查哪些参数或寄存器或信号?

                            提前感谢。

此致、

Kathir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathir、您好!

    感谢您的发帖。 我将其分配给负责支持该器件的工程师。 请在19年5月12日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathir、

    根据我的理解、在将非零值写入增益寄存器后、回读值为0。

     增益寄存器在 AGC 打开时为只读、增益寄存器写入仅在手动模式下工作。

    振荡的原因很可能是不是最优增益/偏移设置

    此致、

    Costin