This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5295:是否可以在两线制模式下同步两个 ADS5295?

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/862145/ads5295-is-it-possible-to-synchronize-two-ads5295-in-two-wire-mode

器件型号:ADS5295

你(们)好

两 个 ADS5295处于两线制模式、具有相同的输入时钟。 由芯片生成的帧时钟是输入时钟的1/2。  

通常、在开始后、这两个 ADC 不会同步-第二个 ADC 生成相对于第一个 ADC 180度的帧时钟。

是否可以实现同步帧时钟生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科斯坦廷、  

    感谢您使用 ADS5295!

    首先、所有 ADS 芯片时钟都应同步。 然后、您可以按照 SYNC 引脚的数据表规格进行操作。 您可以先将器件置于斜坡模式以进行测试、并使所有芯片的斜坡模式同步、  

    谢谢!

    同步
    SYNC 引脚可用于同步来自同一芯片内通道或通道的数据输出
    使用抽取滤波器时、多个芯片之间的电流消耗会降低、输出数据速率也会降低。 滤波器时
    (例如、如果启用了2倍抽取滤波器)、则器件会有效地输出一个数字代码
    样本的样本数。 如果未使用同步脉冲、则滤波器不会同步(偶数
    芯片内)。 当滤波器未同步时、一个通道可能正在传输与相对应的代码
    输入对 N、N+1等进行采样、而另一个通道可能正在传输与 N+1、N+2
    等等。
    为了在多个芯片之间实现同步、同步脉冲必须同时到达所有 ADS5295芯片
    时间(如图66所示)。 ADS5295生成一个内部同步信号、此信号复位内部
    抽取滤波器使用的时钟分频器。 以这种方式使用 SYNC 信号可确保所有通道输出
    与同一组输入采样相对应的数字代码。
    默认情况下、使用 SYNC 引脚同步滤波器。 无需写入寄存器位。
    必须将 TP_HARD_SYNC 寄存器位复位为"0"、此模式才能正常工作。 如图66所示、
    同步上升沿可被定位在窗口内的任何位置。 SYNC 宽度必须至少为一个时钟
    周期。
    此外、SYNC 还可用于在通道间同步斜坡测试模式。 以达到目的
    同步测试模式、必须将 TP_HARD_SYNC 设置为"1"。 实际上将 TP_HARD_SYNC 设置为"1"
    禁用过滤器的同步。