大家好、团队成员。
这是 Masa
客户询问我的问题如下。
请问您能回答吗?
即使 Iout 为0mA、DAC8775也能检测到开路状态吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
马萨、
否-开路检测在0mA 输出下不起作用。
开路负载保护电路基于输出晶体管的监控 VGS。 基本上、它会检查输出晶体管是否处于三极管运行区域。 当输出晶体管的 Vds 非常小时、晶体管以三极管模式运行、VGS 将变得非常高、以保证输出电流。 然而、栅极电势最大值受栅极电压保护电路限制、不超过 VGS=5.5V、并且当栅极电压保护开始保护器件时、开路负载检测标志会显示。
同样的想法是在接收端实现的,两个标志都是或,用于在寄存器映射中观察到的内容。
根据过去与设计工程师的讨论、电流可以低至输出晶体管的关断状态泄漏电流、在125°C 时、泄漏电流变得最严重。 他认为关断状态泄漏电流大约应为~10uA。 这一切都是假设一个"理想"器件。 有一个二阶效应、它基本上将该值更改为电流输出的偏移误差值。
大家好、Kevin。
已经有一段时间了。
谢谢您的评论。
让我在下面提出问题。
问:如果输出电流为0mA (负载打开时),IC 是否不会检测开路负载检测,?
我应该假定"开路负载条件"为0mA。
->很抱歉、我无法从您的答案中获得该点、因为它需要一些"电流"才能使 IC 使用开路检测。
如果负载为0mA (在负载和 DAC 之间处于开路状态时)、IC 如何感应负载、因为电流为0mA、但条件为开路。
马萨、
DAC8775和大多数 PLC 设计中使用的高侧电流源结构基本上会将开路状态视为高阻抗负载、并且仍然"尝试"将电流驱动到负载中、 不同之处在于电流源没有足够的余量来驱动如此高的阻抗负载。 但是、重要的是、电路实际上是"尝试"将电流驱动到负载中。
如果设置为0mA 输出、则输出 PMOS 上没有活动、因此没有检测饱和的方法。 我们需要一些最小输出电流设置、以便实际驱动 PMOS 并检测开路负载情况。 例如、在0-20mA 输出范围内、DAC 设置为0代码时、我们将无法检测任何内容。
失调电压误差也会对该机制产生一些影响、因此基本上无法检测到失调电压误差规格内的任何参数(室温下为0.05%、过温下为0.1%)。 继续以0-20mA 输出情况为例、这意味着任何小于20uA (或代码65)的输出电流都无法检测到开路情况、但所有其他更大的输出电流/代码值都将检测到。