This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:ENOB 与采样率

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8319
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861875/ads8319-enob-vs-sampling-rate

器件型号:ADS8319

大家好

我的客户正在使用30ksps 的 ADS8319、他有以下问题:

在数据表的第11页上、有 ENOB 曲线图与各种参数、所有这些参数都是在 fs=500kSPS 时给出的。

在达到30ksps 时,这些数字是否会改变?

如果是:您是否具有较低采样率下的 ENOB 图或规格?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    使用相同的外部放大器和基准时、这些数字不应改变。  如果您将输入短路并读取多个读数、则在30ksps 或500ksps 时、rms 噪声和峰值应几乎相同。

    以较低的采样率运行确实会降低对输入放大器和基准缓冲器的要求。  如果这些设计不正确、500kSPS 时的性能将会受到影响、但以30ksps 运行时、您将会更接近数据表性能。  此外、如果您以30ksps 运行、您可能可以使用截止频率较低的输入滤波器、这将减少可能进入读数的外部噪声。  从系统的角度来看、您可以获得更好的整体性能、但这不是由 ADC 造成的。

    我明天将在使用类似 ADC 的评估板上对此进行检查以进行确认。  无论在哪种情况下、我都不相信我们有任何数据表中已有的数据以外的其他数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith

    感谢您的快速回复和详细解释/澄清。

    目前还不错、无需您采取进一步措施。

    此致

    Ueli