This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7811:正确的数字部件上电复位所需的最短断电持续时间是多少?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861883/dac7811-which-minimum-power-cut-duration-needed-for-correct-power-on-reset-of-digital-part

器件型号:DAC7811

您好!

我们使用 DAC7811在低频(约2KHz)下生成正弦波信号。 DCA7811由+3.3VDC 电源供电。 SPI 总线由 FPGA 驱动、发送 CLK 频率为10MHz 的所有近似正弦波点。 当从 SPI 帧发送异步执行电源切断时、我们希望确保该电源切断足够长、以确保正确复位 DAC 数字接口。

我们在数据表中看到有一个上电复位模块、但本文档中未提供有关该模块正常运行的最小断电持续时间以及在电源恢复后发送第一个 SPI 帧之前必须等待的时间的信息。

您是否在最短断电持续 时间(@+3.3V)内有任何反应?

非常感谢你的帮助

此致

Sylvain BALSSA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain、

    POR 的机制大多与电源引脚上提供的电压电平有关。 理想情况下、电源在再次加电之前完全放电至0V、以保证下一次加电时的 POR。 我在这里只说"理想"、因为正如您所指出的、该特定数据表并未对 POR 阈值的确切值进行注释。  

    熟悉最可能使用相同 POR 实现的相同工艺技术上的其他器件、 通常情况下、我们建议电源电压降至0.7V 以下、因为 POR 阈值未修整、当您考虑所有转角电阻和所有工作温度时、会在0.7V 至2.2V 之间出现。

    再说一次、通常建议的此事件时序为1ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的快速回答

    我们的+3.3VDC 断电持续时间(低于0.7V)大约为45ms、因此看起来足够大、可以保证正确

    DAC7811的上电复位、尤其是对于数字器件(SPI 状态机)。

    此致

    Sylvain