This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:使用 SPI 接口时的 HART 速度和帧

Guru**** 2533610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861703/dac8742h-hart-speed-and-frame-when-use-spi-interface

器件型号:DAC8742H

     当 MCU 通过 SPI 接口连接到 DAC8742?速度固定为1200bps 或通过 SPI 速度进行软件编程时、HART MOD_OUT 速度范围是多少?借助 SPI 接口、我认为 MCU 必须具有 HART 协议栈,MCU 必须发送起始位、8位数据、一个奇偶校验位和一个停止位 由 SPI 提供?对不对?  

    在 HART 模式下、 MOD_OUT 的振幅可通过寄存器调节400~800mV、或固定460mv?

    谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HART 通信专门基于1200波特 FSK -因此无论使用 SPI 接口还是 UART 接口、MOD_OUT 处的通信频率都是固定的。 在 SPI 模式下、由于 SPI 输入/输出频率不一定与 MOD_OUT 频率匹配、因此 MOD_OUT 处的连续数据流是通过内部 TX 和 RX FIFO 及其关联的电平敏感警报实现的。

    MCU 必须发送完整的 HART 数据包。

    使用 SPI 接口时、可以调整 HART FSK 输出的振幅。