This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF82EVM + TSW14J56EVM:将输出数据流(9Gsps)锁定到外部时钟源(SMAj4)

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860612/dac38rf82evm-dac38rf82evm-tsw14j56evm-locking-output-data-stream-9gsps-to-an-external-clock-source-smaj4

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82LMK04828

你(们)好。

我将 DAC38RF82EVM 与 TSW14J56EVM 结合使用来运行光学实验、在该实验中、我要将输出数据流(8.84736Gsps)与 DAC 同步(根据下面给出的配置进行设置)、 脉冲激光器触发器给出的外部时钟源的频率为80.028MHz:

e2e.ti.com/.../5633.DAC38RF82_5F00_8847p36MSPS_5F00_PLL_5F00_8bitsmode_5F00_VCXO.cfg

我的想法是使用嵌套0延迟双环路、在 clkin1 (脉冲激光的80.082MHz 源)和 DAC 转换的8.84736Gsps 的数字数据之间实现固定相位关系。

根据我设置的参数 、我将使 PLL1 LD 和 PLL2 LD 变为绿色(当我从 SMA J4上拔下激光时钟时、LD 关闭)。 三、我假设两个 PLL 都已锁定、并且所有时钟都同相。 尤其是8.84736Gsps 的 DAC 采样时钟与我的激光时钟同相。

在此阶段、我生成一个波形、并将其与激光时钟一起发送到快速示波器。 我希望、如果锁定工作正常、两个脉冲会一起移动、但当我在激光时钟上触发时、我会看到生成的波形来回波动。  

可以帮您解决这个问题吗? 您能建议我在 GUI 中使用哪些设置吗?

谢谢  

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的一位工程师将会研究您的问题。

    如果您对 LMK04828设置有疑问、请在时钟论坛中解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次查看您的问题后、我相信您可以参阅以下应用手册以了解详情:

    这是一个系统级规划、因此很难看到您的确切位置。

    [引用 user="Antonio Guardiani"]我的想法是使用嵌套0延迟双环路在 clkin1 (脉冲激光的80.082 MHz 源)和 DAC 转换的8.84736Gsps 的数字数据之间实现固定相位关系。

    计时团队需要详细解决上述问题、这也是拼图的另一部分。 零延迟环路根据 第一个环路的80.082MHz 相位频率检测器同步时钟。 80.082MHz 还需要具有与 DAC 时钟生成相关的某种乘法因子。 问题是 LMK04828无法生成8847.36MHz 的高速时钟。

    您可以将具有80.082MHz 频率的 DAC 片上 PLL 配置为 PFD、作为与8847.36MHz 类似的 DACCLK 的起点(由于80.082MHz 的乘法比不可整数除法、因此不精确)。 您将需要检查80.082MHz DACCLK 的整数倍数中的任何一个是否适合您的应用、并生成适合您系统的 DACCLK。 基本上、除了 LMK 的零延迟环路之外、DACCLK PLL 级中还有另一个环路、可根据80.082MHz 生成高速 DACCLK。

    我们无法为您配置 LMK04828设置。 您必须在系统级别对此进行规划、并要求时钟团队提供帮助或相应地使用时钟配置工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未收到您的任何反馈或问题。 请回复、随时重新打开此论坛帖子。 谢谢

    我们现在将关闭此帖子。