This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:在单通道模式下使用 INB+/-

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860793/adc12dj2700-using-inb---in-single-channel-mode

器件型号:ADC12DJ2700

您好!

我的客户对 ADC12DJ2700有疑问。

[背景]

我了解到 TI 建议在单通道模式下使用 INA+/-。

但是、它们希望在单通道模式下同时使用 INA+/-和 INB+/-。

在 D/S P.38中对其进行了如下描述。

 使用 INB±会导致性能下降、除非使用自定义修整例程来优化每个器件中 INB+/-的性能。

[问题]

请告诉我定制调整例程和定制调整寄存器、以优化 INB+/-的性能。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您的确认如何?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您的确认情况如何?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    页面上介绍了修整过程。 数据 表第7.4.8节中的76条调整。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回答。

    据我了解、调整寄存器在 D/S 的7.4.8下的 P.76中进行了描述

    但是 、在本例中、我无法确定要修整哪个寄存器。

    [问题]

    在​​单通道模式下使用 INB 时,应调整哪个寄存器?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    数据表中。 表24的第二列显示了应修整哪些寄存器。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的回答。

    好的、我理解了它们。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga