This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:集成二极管的非理想因子

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700, LM95233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/860778/adc12dj2700-the-non-ideality-factor-of-the-integrated-diode

器件型号:ADC12DJ2700
主题中讨论的其他器件: LM95233

您好!

我的客户对 ADC12DJ2700有疑问。

[问题]

它们将使用 LM95233作为远程温度传感器。

请告诉我 ADC12DJ2700中集成二极管的非理想因子。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    我们的一位工程师正在研究这一问题、很快就会回来。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您的确认如何?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您的确认情况如何?

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    许多人对答复拖延表示歉意。 我们仍在寻找您问题的答案。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我正与设计人员合作以获取此信息、因为数据表中未提供此信息。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的合作。

    我等待您的反馈。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    以下是温度传感器的数据。

    烤箱温度 TDIODE
    -40 0.84662
    -20 0.81613
    0 0.78504
    25 0.74665
    45. 0.71628
    65 0.68396
    85. 0.65125
    105. 0.61830
    125. 0.58467

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    好的、我知道 您没有有关 ADC12DJ2700中集成二极管的非理想因子的数据。

    感谢您的合作。

    我将关闭此帖子。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    设计团队告诉我 、非理想因素接近1。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您提供更多信息。

    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga