This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:将采集卡中的数据保存到 PC 的更快方法

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859532/tsw14j56evm-a-faster-way-to-save-data-from-capture-card-to-pc

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

目前、我将 TSW14J56EVM 与 ADS58J89和 Matlab 自动化代码搭配使用、以从采集卡获取数据并在 PC 上将其另存为.CSV 格式。

 我遇到的问题是以.CSV 格式保存数据大约需要几秒钟。 是否有任何其他方式/自动化代码可达到毫秒的速度?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farshid、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farshid、

    为此、我们建议直接使用 HSDC Pro 创建的临时 bin 文件。 此文件将由 HSDC 专业版针对每次采集进行更新–这是保存捕获日期以便 HSDC 专业版进行后期处理和绘制的位置。 ‘HSDC Pro 通道将有一个“.bin”文件。 该文件包含以下格式的通道数据(16位格式的样本):[sample1 LSB][Sample1 MSB][Sample2 LSB][Sample2 MSB]…等

     

    可以在此目录中找到这些文件、

    C:\Users\Public\Documents\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Data

     

    注意:在将下一次捕获传递给 HSDC Pro 之前,需要关闭文件引用(如果在 Matlab 中打开),否则 HSDC Pro 将崩溃,因为我无法打开文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我们有来自每个通道的二进制文件以及包含所有通道的.csv 文件、我们正在尝试将解码后的二进制文件与 csv 文件相匹配。

    如果我们在每个样本中考虑以下位顺序:

    LSB:D0 D1…… D7.

    MSB:D8 D9... D15.

    然后、D8应为符号位。 但是、这有时会失败。 例如、在二进制文件中、特定样本的8个 MSB 位为 11010111、应转换为-41、但在 csv 文件中显示为215 (就像符号位被完全忽略一样)。  

    符号位是否根据特定规则更改其位置、或者我们是否错误地对二进制文件进行了解码? 此外、我不清楚8 LSB 位的含义。 它们是否完全代表数字的小数部分或其他内容? csv 文件仅包含完美的整数。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Farshid、

    我将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HSDC-Pro--Bin--CSV-file-format.pptxFarshid、

    请参见随附的。

    此致、

    Jim