This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070EVM:射频输出频谱不符合预期

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070EVM, AFE7070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/861185/afe7070evm-rf-output-spectrum-not-as-expected

器件型号:AFE7070EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAFE7070

您好!

我们正在研究与 AFE7070EVM 连接的 TSW1400EVM 接口、我们遵循了 AFE70EVM 用户指南中给出的设置。 在 AFE7070EVM 的 J4连接器上、我们从外部时钟发生器馈送130MHz 时钟。 对于 LO_IN、我们将从外部发生器馈送2.1GHz 时钟。 随附了为 TSW1400EVM 和 AFE70EVM 完成的配置图像。  

我们从 GUI 生成了音调、并按照用户指南中给出的有关配置 AFE7070、TSW1400EVM 和 CDCM 时钟发生器的说明进行操作。 我们无法看到预期的频谱。

我们看到的频谱与此主题相关联、请找到相同的内容并建议我们解决该问题。

谢谢、

Janardan M e2e.ti.com/.../TSW1400_2D00_AFE7070.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janardan、您好!

    我记得、AFE7070 EVM USB 芯片未枚举。 在 TSW1400和 AFE7070 EVM 的连接过程中、AFE70EVM GUI 可能错误地抓取到 TSW1400 USB 芯片或其他 USB 外设。  

    根据您的屏幕截图、AFE7070EVM 可能未正确编程。

    请尝试以下操作:

    1.仅连接 AFE7070EVM、不要连接 TSW1400 EVM

    2.启动 AFE7070EVM GUI、不要启动 HSDC PRO GUI

    3.通过按"RESET USB PORT"按钮将 AFE7070EVM GUI 连接到 AFE7070EVM。 到目前为止、AFE7070 EVM 应连接到 GUI

    4.启动 TSW1400EVM 和 HSDC PRO、连接到它们并进行相应配置。

    另外、请断开任何其他 USB 外设、因为同一 USB 芯片正由其他常见调试器工具(如英特尔的 byteblaster 等)共享

    请尝试一下并报告。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回答。 我使用的是2台不同的笔记本电脑、其中一台笔记本电脑使用 AFE7070EVM GUI、另一台 HSDC PRO 笔记本电脑使用 AFE7070EVM GUI。 按照文档中给出的步骤操作。  上一帖子中的所附频谱来自此设置。  

    数据表中给出  了 QMC_gia、 QMC_gib、 QMC_gic 是要配置的寄存器、用于补偿模拟正交调制器中存在的 I 和 Q 不平衡。 此外、还给出了通过调整 DAC 偏移可最大限度地减小 LO 馈通。 寄存器 QMC_offseta (12:0)和 QMC_offsetb (12:0)控制 I 和 Q 路径偏移、它们是13位值、范围为–4096至4095。 我不清楚我可以在什么基础上设置这些值、是否有一些公式或参考来决定要设置的值。

    谢谢、此致、

    Janardan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以期待更新吗?

    谢谢、

    JanardanM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题:

    [引用 USER="Janardan M]]数据表中给出  的 QMC_Gaina、 QMC_Gainb、 QMC_Gainc 是要配置的寄存器、用于补偿模拟正交调制器中存在的 I 和 Q 不平衡。 此外、还给出了通过调整 DAC 偏移可最大限度地减小 LO 馈通。 寄存器 QMC_offseta (12:0)和 QMC_offsetb (12:0)控制 I 和 Q 路径偏移、它们是13位值、范围为–4096至4095。 我不清楚我可以在什么基础上设置这些值、是否有一些公式或参考来决定要设置的值。

    可以通过迭代方法来纠正 IQ 不平衡。  

    请参阅边带和 LO 校正程序的第8.6和8.7节。 它也适用于 AFE7070。

    http://www.ti.com/lit/ug/slwu029d/slwu029d.pdf