This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:无输出问题

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/859302/dac43608-no-output-issue

器件型号:DAC43608

您好、专家、

当   Vcc 加速速度快时、我的客户遇到没有输出的问题。 (POR 是异常情况????)

它们通过 I2C 设置输出电压寄存器。 然后、它们确认接收 ALK 信号。 (他们认为 I2C 通信是正常的。)  

但是、Vout 未反映输出设置。

如果上电复位失败、是否有可能不输出 Vout? (I2C 接口正常工作)

它们使用 SW_RST、然后等待 几个时间。 之后、它们通过 I2C 设置寄存器。  >> 此问题已解决。

LM43608是否具有  SW_RST 和 I2C 通信之间等待时间的规格(或您的建议)?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    感谢您的联系。 让我与内部团队核实一下、然后再回到这个问题上。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahu-San、

    你有更新吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    对延迟答复表示歉意。 SW_RST 到 I2C 的延迟约为15ms。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam-San、

    感谢您的回答!

    是否有可能出现以下现象?

    ----

    它们通过 I2C 设置输出电压寄存器。 然后、它们确认接收 ALK 信号。 (他们认为 I2C 通信是正常的。)

    但是、Vout 未反映输出设置。

    如果上电复位失败、是否有可能不输出 Vout? (I2C 接口正常工作)

    ----

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    在 POR 中、有已定义的状态和未定义的状态。 在定义的状态下、POR 被激活或未激活、并且器件行为已知。 但是、在未定义状态下、行为未知。 您可以在数据表的图55中看到不同 POR 状态的规格。

    为了获得可预测的行为、我们建议在复位事件后等待指定的时间。 如果出现电源干扰、最好通过适当的 POR 来使器件正常工作。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢